结果:找到"蓝牙5.0 Mesh组网",相关内容703条
- NRF52810与NRF52832的区别,是否值得使用
- NRF52832和NRF52810都是蓝牙5.0的芯片均是出至NORDIC。主要区别是1.NRF52810的Flash是192KB/RAM是24KBNRF52832的Flash是512KB/RAM是64KB2.NRF52832的内核是ARMCortexM4FNRF52810的内核是ARMCortexM4主要是以上这两个区别,灵敏度和输出功率,功耗都是一致的。当FLASH和RAM满足的情况下,推荐大家可以用NRF52810替代,节省更多的成本红色以下是详细的参数参考●NRF52832支持BluetoothMesh,NRF52810是不支MESH组网●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙5.0 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-28 11:38:00
- NRF52840-QIAANORDICmesh组网蓝牙5.0多协议芯片简单介绍
- 在物联网快速发展的今天,蓝牙技术也紧跟物联网的发展脚步。随着市场需求的扩大,国内外各个供应商纷纷研发推出自己的蓝牙芯片和模块。从蓝牙4.0到蓝牙5.1,NORDIC在蓝牙芯片市场依旧占据着重要的地位。今天,小编先为大家整理出一份关于NORDIC蓝牙芯片NRF52840-QIAA资料说明分析,供大家参考。NRF52840SOC是NRF52系列SOC家族中最先进的成员。它满足了需要协议并发性和丰富多样的外围设备和特性的复杂应用程序的挑战。它为FLASH和RAM提供大量的内存可用性,也是这些高要求应用程序的先决条件。nRF52840SoC支持蓝牙5,具有出色的特点和能力,能够重新定义单芯片低功耗蓝...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52840 NORDIC mesh 组网 蓝牙5.0 多协议 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-20 15:36:00
- 介绍国产低功耗蓝牙芯片-IN612L芯片
- 此单芯片集成了高性能并带浮点运算单元的Cortex-M4FCPU,最高运算主频高达64MHz,可轻松完成复杂嵌入式任务和软件算法。此外芯片还集成了最新一代的低功耗蓝牙5全协议栈,支持扩展广播,CodedPHY远距离模式和2Mbps高速率模式。芯片还集成了SDR(软件定义无线电)和Arbitrary两种用户自定义协议栈模式,并支持自定义协议栈和蓝牙5协议栈同时运行,这将极大地方便用户自主开发满足各种特殊无线通信要求的应用和解决方案。IN612L芯片对多模通信引擎的支持,可以为低功耗蓝牙网关,智能电表,资产管理系统,智能家居,智慧医疗等产业提供灵活的网络组网方案,并同时通过对低功耗蓝牙协议的支持...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 蓝牙5.0,M4F,IN612L 发帖人:DN170320 发帖时间:2020-06-19 18:38:00
- 国产IN612L超低功耗蓝牙芯片突破1主对25从开发资料
- IN612L是Inplay公司的SwIFtRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256Krom,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间该芯片内部增加数字加速引擎,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 5.0蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-04-03 15:32:00
- INPLAYIN610/IN610L/IN612与NRF52832/52840区别
- 标签:用户play特性密钥flash安全工作bit运算蓝牙5.0(1对4)IN610对标型号是NRF52832蓝牙5.0(1对25)IN610L多点连接+远距离,(其他家没有这个feature)对标型号是NRF52840蓝牙5.0+2.4GIN612L兼容IN610L,可以连300个点,对标型号NRF52840,主要应用于室内定位,AR游戏机和体感游戏,降低延迟点和更多连接点,体验感更好对比NORDIC的NRF52832和NRF52840主要优势有:1.拥有2.4G私有协议,延迟更低2.INPLAY的连接点可以1对25个蓝牙外围从设备,NORDIC只有1对4-6个3.IN612L的蓝牙5.0...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 5.0蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-03-06 11:21:00
- IN612L是一款支持2.4G以及5.0蓝牙协议的Mesh组网
- IN612L蓝牙通讯距离可达到400米,同时突破1对25IN612L是Inplay公司的SwIFtRADIOTMSOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。该芯片内置32bitARMCortex-M4FCPU支持浮点运算;内部包含256Krom,512KFlash以及64KBSRAM,SRAM可以用作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙5.0 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-27 15:51:00
- PHY6212蓝牙5.0芯片Mesh组网技术资料
- PHY6212_BLE_SoC_Datasheet_v1.2_Chinese(1).pdfPHY6212搭载ARMCortex-M0CPU。其CPU、内存和所有外围设备均由AMBA总线结构连接。ARM®Cortex™-M0CPU具有16位指令集和32位扩展(Thumb-2®技术)功能,可以在占用很小内存的情况下提供高密度代码。其采用的单周期32位乘子、3级流水线和嵌套向量中断控制器(NVIC),使程序执行变得更加简单高效。ARM®Cortex™-M0CPU将作为BLE调制解调器的总控制器,运行所有程序。该CPU的主要特性如下:处理器核心速率高达48Mhz低门数,高效能ARMv6M构架,Thu...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙5.0 Mesh组网 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-12-27 15:26:00
- 解放了!终于整理出简单的nRF52832功能归类!干货全在这了!
- 弄了大半天,终于归类好了,给大家整理的这个信息,大家参考下,方便大家更容易全方位了解低功耗蓝牙芯片nRF52832-QFAA。我汇总了有以下功能,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 NORDIC BLE5.0 蓝牙5.0 低功耗蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-18 17:26:00
- NRF52840与NRF52832的区别
- 蓝牙版本的不断更新,大部分客户慢慢都向往着蓝牙5.0。当然对于前不久NORDIC刚出的蓝牙5.0nRF52840,很多人都还不是很了解。NRF52840可以说是nRF52832的超强升级版,虽然同样是5.0,但是整体稳定性和性能上的提升可以用跨越半个地球来形容了,下面为大家简单讲解下NRF52832和NRF52840的性能上的区别!这两颗都是能够支持蓝牙5.0,同样MCU是M4F,RAM的区别就是NRF52840&nBSP;256KB,而NRF52832只有64/32KB。FLASHNRF52840要比NRF52832大,NRF52840FLASH在1MB,NRF52832只有512...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 5.0蓝牙 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-17 14:44:00
- 蓝牙5.0供应NRF52832-CIAA
- NRF52832-CIAA型号nRF52832-CIAA处理器ARMCortexM4FRAM64kBFLASH512kB支持协议BLE、ANT、私有2.4G封装WLCSP尺寸(mm)3.0x3.2●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: NRF52832-CIAA 蓝牙5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-05-07 09:08:00
返回